This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何从 VISION_SDK 的 SD 卡中读取一些数据文件?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582515/tda2evm5777-how-to-read-some-data-file-from-sd-card-for-vision_sdk

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的:

由于某些数据很大、我希望在算法需要这些数据时读取这些数据、

如何从 SD?读取数据

例如:file = fopen (path、mode)

如何写入 fopen 的路径参数?

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    如果您使用 Linux 版本的 VisionSDK、则有"NullSrc -> Decode -> Display"示例用例
    使用"NullSrc"链接读取文件(NullSrc 可用于从文件或网络读取)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    如果 VISION SDK 使用 SYSBIOS 系统、则文件的读取方式与 Linux OS 相同?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我认为这是可能的、但我将向 VisionSDK 专家 Ping 以了解详情。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    是的、VSDK SYSBIOS 上提供了相同的用例。 (examples/tda2xx/src/usecases/network_Rx_TX)

    请注意、当前 SYSBIOS 空 src +解码+显示用例使用网络(以太网)接收数据、您需要将其更改为从 SD 接收。  

    您可以在 VSDK Linux 用例中引用与 SD 相关的配置参数的 chains_nullSrcDisplay_SetNullSrcPrms 函数、并在 SYSBIOS 用例中进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    非常感谢。

    我将根据您提到的内容进行尝试。

    BRS、
    门格