This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:将 C6421替换为 C6424

Guru**** 2612375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582632/tms320c6424-replacing-c6421-with-c6424

器件型号:TMS320C6424
主题中讨论的其他器件:TMS320C6421

您好!  

  我有一个安装 TMS320C6421ZWTQ5的板。

此组件不可用。 我想检查是否可以使用 TMS320C6424WTQ5。 我不想修改软件。

它们似乎是引脚对引脚的。 后者具有32位 DDR2 SDRAM 接口、而前者具有16位 DDR2 SDRAM 接口。 确保上部 DDR 线路未端接。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有详细检查 TMS320C6421ZWTQ5和 TMS320C6424WTQ5的数据表、但它们确实是引脚兼容的。 在更换处理器之前、您应该仔细检查此问题。

    关于您的问题:
    [引用]后者具有32位 DDR2 SDRAM 接口、而前者具有16位 DDR2 SDRAM 接口。 确保上部 DDR 线路未端接。 [/报价]
    请参阅《在 TMS320C6421/4 DMSoC 上实现 DDR2 PCB 布局》应用报告(www.ti.com/.../spraal7c.pdf)第1.3.7节 DDR2信号终端中所述的内容:

    "为了满足信号完整性和过冲要求、不需要任何类型的终端。 如果需要、允许使用串行终端器来降低 EMI 风险;但是、串行终端是唯一允许的类型。"

    因此、当您确保器件引脚对引脚兼容时、我认为您在使用 TMS320C6424WTQ5时不会遇到问题、无需更改软件。

    此致、
    Yordan