This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:我能否在 K2H 中获得 TI-RTOS 的 SPI 示例(不是 SPI-FLASH)

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582727/rtos-evmk2h-can-i-get-a-spi-example-for-ti-rtos-in-k2h-not-spi-flash

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我必须在 DSP 和 FPGA 之间使用 SPI 接口、我在 PDK_K2H_4_0_4分布式 TI 中找到示例代码。  

示例代码用于 SPI-Flash。 我认为。

在哪里可以找到另一个 SPI 示例(而不是 SPI_FLASH)?  

此致

Shin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    RTOS SDK 中没有其他 SPI 示例。 您必须修改 packages/ti/platform/evmk2h/platform_lib/src/中 的一个

    您可以查看 Linux 示例 Documentation/spi/spidev_test.c、看看它是否会提供有关 spidev 工作原理的一些见解。

    此致、
    Yordan