主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K
工具/软件:Linux
我有一个 tc6638k2k 板、如何使用持续运行的 Linux SDK 中的"mpm 服务"?
将 Linux SDK 从"ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-03.00.04-linux"更新为 "ti-processor-sdk-linux-k2hkevm-03.02.00.05-linux"后、
使用"mpmcl load dsp0****时,mpmsrv 将打印“Segmentation fault (core dumped)” ” 在03.02.00.05版本中, 它在中是可以接受的 03.00.00.04。
我已经检查 了 bin 文件、ELF pt_load 段、如下所示:
程序标题:
键入 Offset VirtAddr PhysAddr FileSiz MemSiz Flg Align
加载0x000040 0x00800000 0x00800000 0x340d8 0x340d8 R E 0x20
加载0x035000 0x00850000 0x00850000 0x0008c 0x39494 RW 0x1000
加载0x03508c 0x00889494 0x00889494 0x00000 0x00018 R 0x4
加载0x035090 0x008894b0 0x008894b0 0x00000 0x001b4 RW 0x8
加载0x035090 0x00889664 0x00889664 0x00008 0x00008 RW 0x4
加载0x035400 0x00889800 0x00889800 0x00200 0x00200 R E 0x400
加载0x035600 0x0c000000 0x0c000000 0x00000 0x00040 RW 0x80
加载0x035600 0x0c000080 0x0c000080 0x00000 0x00010 RW 0x80
加载0x035600 0x0c520000 0x0c520000 0x00000 0x00208 RW 0x8
加载0x035600 0xa0100000 0xa0100000 0x82ce0 0x82ce0 RWE 0x20
加载0x0b82e0 0xa0182ce0 0xa0182ce0 0x00e5c 0x00e5c R 0x4
加载0x0b9140 0xa0500400 0xa0500400 0x00000 0x0020c RW 0x8
加载0x0b9140 bb4a00000 b4a00000 0x00000 0x04000 rw 0x8
加载0x0b9180 bb4a24000 b4a24000 0x00000 0x13cf00 rw 0x80
加载0x0b9180 b5904000 b5904000 0x00000 0x00010 RW 0x8
加载0x0b9180 0xbe167800 0xbe167800 0x00000 0x00400 RW 0x80
加载0x0b9180 bbbf56fb00 bbf56fb00 0x00000 0xe1000 RW 0x80
如何解决问题?