This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:TDA2x 评估板、已申请 ADAD 标准

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581779/rtos-tda2evm5777-tda2x-evaluation-board-requested-adad-standard

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我正在开始将 ADAS 代码从 Visual Studio 移植到 TDA2x 评估板、这是我们要求的 ADAD 标准。

我需要 Bois OS?

我需要 Vision SDK Windows 版本(v02.12.00)?

Windows 版本中的 Open CV 支持/ Open CL 怎么样?

GPU (图形处理单元)?

谢谢索非亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Windows 版本中不支持 OpenCV/CL。 请使用 Linux 版本的 VISION SDK。

    谢谢和 Rgds

    Suriya Narayanan L