This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:编码演示存储器故障、且系统运行不符合预期

Guru**** 2614175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582193/linux-tms320dm368-encode-demo-memory-fault-and-the-system-was-running-out-of-track

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

我使用 DVSDK_DM365_4_02_00_06

无法在虚拟地址00000064处处理内核 NULL 指针解除引用
PgD = c0004000
[00000064]* PgD=00000000
内部错误:Oops:17 [#1]抢占
最后一个 sysfs 文件:/sys/devices/virtual/davinci_display/ch0/mode
链接的模块:dm365mmap edmak irqk cmemk
CPU:0未被污染(2.6.32.17-davinci1 #252)
PC 位于 DMA_IRQ_handler + 0x38/0x19c
LR 位于 handle_IRQ_EVENT_0x44/0x114
PC:[ ] LR:[ ] PSR:20000013
SP:c0429ec8 IP:c0429ef8 FP:c0429ef4
R10:80023434 R9:c0428000 R8:00000001
R7:00000010 R6:00000000 R5:00000000 R4:c20198c0
r3:c0455104 r2:00000000 r1:c042cfc0 r0:00000010
标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段内核上 FIQ 上的 nzCv IRQ
控制:0005317f 表:82a2c000 DAC:00000017
进程交换器(pid:0、栈限制= 0xc0428270)
堆栈:(0xc0429ec8至0xc042a000)
9ec0:40000013 c20198c0 00000000 00000010 00000001
9ee0:c0428000 80023434 c0429f14 c0429ef8 c006e124 c0035ce4 c0428000 c0432820
9f00:00000010 c20198c0 c0429f34 c0429f18 c00700c8 c006e0f0 00000010 00000000
9f20:c0024e14 00000002 c0429f4c c0429f38 c002b070 c006ff90 ffffffff fect48000
9f40:c0429fa4 c0429f50 c002bb4c c002b010 00000000 0005317f 0005217f 60000013
9f60:c0428000 c0454ddc c0024e14 c042c3c0 80023468 41069265 80023434 c0429fa4
9f80:600000d3 c0429f98 c002ca7c c002ca88 60000013 ffffff c0429fbc c0429fa8
9fa0:c002cfd4 c002c64 c046938c c0454ddc c0429fcc c0429fc0 c032c858 c002cf6c
9fc0:c0429ff4 c0429fd0 c00089b8 c032c7f8 c00084f0 00000000 c0024e18
9fe0:00053175 c0454e84 00000000 c0429ff8 80008034 c0008754 00000000 00000000
回溯:
[ ](DMA_IRQ_handler + 0x0/0x19c)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x44/0x114)
[ ](Handle_IRQ_EVENT_+0x0/0x114)从[ ](handle_EDGE_IRQ+0x148/0x1b4)
r7:c20198c0 r6:00000010 r5:c0432820 r4:c0428000
[ ](handle_EDGE_IRQ+0x0/0x1b4)从[ ](ASM_DE_IRQ+0x70/0x8c)
R7:00000002 R6:c0024e14 R5:00000000 R4:00000010
[ ](ASM_DE_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](_IRQ_Svc+0x4c/0x90)
异常堆栈(0xc0429f50至0xc0429f98)
9f40:00000000 0005317f 0005217f 60000013
9f60:c0428000 c0454ddc c0024e14 c042c3c0 80023468 41069265 80023434 c0429fa4
9f80:600000d3 c0429f98 c002ca7c c002ca88 60000013 ffffff
r5:fec48000 r4:ffffff
[ ](DEFAULT_IDEL+0x0/0x38)从[ ](CPU_IDLE_+0x78/0xe4)
[ ](CPU_IDEL+0x0/0xe4)、来自[ ](REST_INIT+0x70/0x84)
r5:c0454ddc r4:c046938c
[ ](REST_INIT+0x0/0x84)从[ ](start_kernel+0x274/0x2cc)
[ ](start_kernel+0x0/0x2cc)从[<80008034>](0x80008034)
代码:93a06000 9a000009 e59f3160 e5932004 (e5923064)
--[结束线迹097d1ed409f40ea6 ]---
内核严重错误-未同步:中断中出现致命异常
回溯:
[ ](dump_backtrace+0x0/0x114)从[ ](dump_stack+0x18/0x1c)
r7:c03c4ffc r6:c0429e80 r5:c0428000 r4:c04552b0
[ ](dump_stack+0x0/0x1c)从[ ](紧急+ 0x54/0x12c)
[ ](紧急+0x0/0x12c)从[ ](DIE+0x18c/0x1b8)
r3:00010000 r2:c0429d60 r1:c0429ca0 r0:c03c49d4
[ ](DIE+0x0/0x1b8)从[ ](__do_kernel_FAULT+0x6c/0x7c)
[ ](__do_kernel_FAULT+0x0/0x7c)从[ ](DO_PAGE_FAULT+0x1d0/0x1e8)
R7:00000000 R6:00000064 R5:c042b6f8 R4:c042c68c
[ ](do_page_FAULT+0x0/0x1e8)从[ ](DO_DataAbort+0x3c/0x9C)
[ ](DO_DataAbort+0x0/0x9C)从[ ](_dabt_Svc+0x4c/0x60)
异常堆栈(0xc0429e80至0xc0429ec8)
9e80:00000010 c042cfc0 00000000 c0455104 c20198c0 00000000 00000000 00000010
9ea0:00000001 c0428000 80023434 c0429ef4 c0429ef8 c0429ec8 c006e124 c0035d0c
9ec0:20000013 ffffff
r8:00000001 r7:00000010 r6:00000000 r5:c0429eb4 r4:ffff
[ ](DMA_IRQ_handler + 0x0/0x19c)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x44/0x114)
[ ](Handle_IRQ_EVENT_+0x0/0x114)从[ ](handle_EDGE_IRQ+0x148/0x1b4)
r7:c20198c0 r6:00000010 r5:c0432820 r4:c0428000
[ ](handle_EDGE_IRQ+0x0/0x1b4)从[ ](ASM_DE_IRQ+0x70/0x8c)
R7:00000002 R6:c0024e14 R5:00000000 R4:00000010
[ ](ASM_DE_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](_IRQ_Svc+0x4c/0x90)
异常堆栈(0xc0429f50至0xc0429f98)
9f40:00000000 0005317f 0005217f 60000013
9f60:c0428000 c0454ddc c0024e14 c042c3c0 80023468 41069265 80023434 c0429fa4
9f80:600000d3 c0429f98 c002ca7c c002ca88 60000013 ffffff
r5:fec48000 r4:ffffff
[ ](DEFAULT_IDEL+0x0/0x38)从[ ](CPU_IDLE_+0x78/0xe4)
[ ](CPU_IDEL+0x0/0xe4)、来自[ ](REST_INIT+0x70/0x84)
r5:c0454ddc r4:c046938c
[ ](REST_INIT+0x0/0x84)从[ ](start_kernel+0x274/0x2cc)
[ ](start_kernel+0x0/0x2cc)从[<80008034>](0x80008034)

对上述故障有任何想法的人?

我需要你的帮助,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人有任何想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能告诉我们这种内核恐慌何时发生? 从日志中看、它似乎是一些 DMA 问题。 你跑得最差吗?
    如果没有,请运行 dmatest 并检查它是否成功。