您好!
在我的定制板中、我分别连接了66AK2H12和两个 M88E6131千兆位以太网交换机 SGMII0和 SGMII1。
处理器的 SGMII 2连接到 M88E1111千兆位以太网 PHY。
在 u-boot 2013版本中、我在处理器和两个开关之间进行了直通(66.7 KiB/s 持续)、而在中
千兆 phy 和处理器提供大约2.2 mib/s 的数据速率。
我已将交换机和处理器配置为强制使用 MAC MAC MAC、其中处理器是 u-boot 中的 SGMII 主设备。
为供您参考,MAC MAC AutoNeg 配置不能正常工作。
我测量了 TX 和 RX 的波形、看起来不错。
此外、我还验证了处理器和交换机上的统计计数器、这些计数器看起来也不错(无错误或丢包)。
我的问题是、SGMII MAC 配置是否需要注意其他事项?
我是否需要 对 SerDes 初始化设置(com、CMU、通道设置)执行任何额外的操作、例如升压、衰减?
如果需要更多详细信息、请告诉我。
解决这一问题非常紧迫。 请就此提供帮助。
P.S:我不确定在 u-boot 以及 CSL 串行器/解串器设置中提及 com、CMU、通道的文档是什么。
因为 SerDes 设置与 SPRUHO3A 不匹配。
此致、
Sivanantam