This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:使用 C6748的 IIR 滤波器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579645/tms320c6748-iir-filter-using-c6748

器件型号:TMS320C6748

大家好、

我使用 LCDK6748实现了 IIR 滤波器程序。 我使用 了程序中需要的 TI 库、并且生成了.out 文件。我给滤波器提供了一个正弦波作为 I/p、但在 o/p 中只观察到噪声。您能建议我如何检查 LCDKC6748中 IIR 滤波器的 o/p?

我将代码和 MATLAB 生成的系数文件附在下:-

// L138_irsos_intr

//
使用次级订购段实现的//IIR 滤波器
//floatingpointcoefficientsreadfromfile
//
#include"L138_LCDK_aic3106_init.h"
#include"bs1800int.cov"
float w[NUM_SECTIONS ][2]={0};
中断 void interrupt4 (void)//interruptserviceeroutine
int 段;//indexforsectionnumber
浮点输入;//inputtoeachsection
悬空 wn、yn;//中间值和输出值
input=((float) input_left_sample());//inputfromADC
for (section=0;<NUM_SECTIONS;section++))
wn=input-a[部分][1]*w[部分][0]
-a[section][2]*w[section][1];
YN=b[部分][0]*Wn+b[部分][1]*w[部分][0]
+b[section][2]*w[section][1];
w[段][1]=w[段][0];
w[部分][0]=wn;
input=yn;//outputofcurrentsectionisinputttonext
output_left_sample ((int16_t)(yn));//outputtoLDAC
返回;
int main (空)
L138_initialize_intr (FS_8000_Hz、ADC_GAIN_0dB、DAC_ATTEEN_0dB、LCDK_LINE_INPUT);
while (1);
 系数文件

// bs1800int.cof
带通纹波为2dB 的//二阶1型切比雪夫 LPF
//和截止频率1500Hz


#define NUM_SECTIONS 1.
float b[NUM_SECTIONS ][3]={{0.0、0.48255、0.0}};
float A[NUM_SECTIONS ][3]={{1.0、-0.71624、0.387913}};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 DSP 专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    现在、您可以通过其他线程了解如何使用示波器查看输出、我们讨论了如何使用 CCS 观察程序中的数据。 现在完成了吗?

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想通知您 、我在 C6748中获得了 IIR 滤波器的输出。 我稍微更改了代码、并且 Matlab 系数也不正确。 所以我没有得到 O/p

    现在、我通过进行修改来获得了 o/p。