请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
当我将任务发送到睡眠模式时、RAM 的8个字节位于以下地址
当 寄存器被重新设置时、TI_SYSBIOS_KNL_Task_Instance_State_0_STACK_A 结构被 Task_Swap 函数覆盖。
版本:
- TI-RTOS:2.21.00.06
- BIOS:6.46.01.37
- UIA:2.01.00.01
进行交换
交换后:
是否有方法可以增大结构的大小? 或者我缺少了一个选项?
此致、
Johannes