This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:如何在启动时停止运行 matri-GUI-2.0。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582605/linux-tmdssk3358-how-to-stop-running-matrix-gui-2-0-on-boot-up

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

您好!
SDK:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-3.02.00.05
硬件平台:TMDSSK3358
我不希望矩阵在启动时运行,因此  根据 Web processors.wiki.ti.com/.../Matrix_Users_Guide
CD /etc/rc5.d
MV S97matrier-GUI-2.0 K97matrier-GUI-2.0
但在重新启动后、它仍会在启动时启动 matri-GUI-2.0。

[确定]已启动 telnetd.service。
正在启动 busybox-udhcpd.service ...
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 busybox-udhcpd.service。
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
正在启动 parse-ip.service ...
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
.
那么、我如何在启动时停止矩阵、谢谢。


祝你一切顺利

建华元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个 systemd 服务调用/etc/init.d/matrix-gui-2.0脚本、因此您可以重命名该文件、该服务将无法执行该文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复、现在我已经在启动时停止运行了 Matrix GUI 2.0。  

      启动后 、LCD 顶部有一个背景图像和一个带有日期和时钟的水平条。

      当我运行 Qt 应用程序时,我发现水平条仍在液晶屏顶部,我不想这样做。

      我想在  启动时停止运行背景图像和水平条,我需要一个干净的背景,所以 在启动时应该停止哪项服务以及如何设置?谢谢。

    祝你一切顺利、

    建华元

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    这是 Weston (台式机壳)的一部分。 您的应用程序是否使用 Weston (是否是 Weston 客户端?)

    如果不是这样、您只能停止 Weston、方法与使用 matrier-GUI 的方式相同、请删除或重命名/etc/init.d/weston
    如果您希望 Weston 运行、但更改背面/面板位置、请在/etc/weston.ini 文件中修改这些选项

    background-image=文件
    background-type=tile
    Panel-location=顶部

    有关选项的更详细说明、请参阅下一页
    manpages.ubuntu.com/.../weston.ini.5.html


    此致、
    RK