This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:从 CCS 刷写 ICEv2

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582440/ccs-am3359-flashing-icev2-from-ccs

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 AM3359 ICE V2 (TMDSICE3359)。

我使用的是 Windows 7、64位和 CCS V7。

我尝试刷写一个示例(LED 开/关)。

(运行->加载->加载程序)

结果、这很好。 但它在断电后被擦除。

它是否与文件(AM3359.cmd)相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    您使用的是哪个版本的工业 SDK? 我假设您正在尝试'i2c_led'示例。 请浏览 wiki 页面 、了解有关使用 CCS 进行刷写的过程。

    此致、
    新进 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nijin P、

    我正在使用 。

    我正在尝试使用"gpioLCDBacklirth"。

    该源的路径是 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    感谢您提供信息。 工业 SDK 软件包具有'i2c_led'示例、可从 ISDK 下载页面本身下载预构建的二进制文件。 使用预构建二进制 链接

    解压 zip 包并在 wiki 页面之后将以下二进制文件闪存至 SPI 闪存

    • 应用程序\i2c_led\SPI\i2c_led_SPI.bin
    • 引导加载程序\ICEv2.1\SPI\boot_SPI.bin

    刷写过程成功完成后、我们将看到板通电时 LED 发光模式。 如果您在 Wiki 页面刷写过程中遇到任何问题、请告知我们。


    此致、
    新进 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了。 感谢您的回答!!
    祝你度过美好的一天:)