This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:无法在 NFS 上安装 rootfs

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582382/linux-am4378-couldn-t-mount-rootfs-on-nfs

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux


正在启动内核...

在物理 CPU 0x0上引导 Linux
Linux 版本3.12.10-ga1221c5 (yys@红色)(gcc 版本4.9.4 20151028 (预发布版)(Linaro GCC 4.9-2016.02))#1 Tue Mar 14 22:56:40 CST 2017
CPU:ARMv7处理器[412fc09a]修订版10 (ARMv7)、CR=10c53c7d
CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
机器:通用 AM43 (平展设备树)、型号:MYIR Rico 板
CMA:CMA:在9e000000时保留24 MIB
存储器策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
AM437x ES1.0 (SGX NEON)
在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。 总页数:129280
内核命令行:noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.101:/srv/nfs/rootfs rw console=ttyO0、115200 init=/sbin/init ip=192.168.1.200
PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
DEntry 高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
内存:483204K/521216K 可用(5643K 内核代码、560K rwdata、1900K rodata、343K init、225K BSS、 38012K 保留、0K HIGHMEM)
虚拟内核内存布局:
向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
.text:0xc0008000 - 0xc076603c (7545KB)
init:0xc0767000 - 0xc07bcf38 (344 KB)
.data:0xc07be000 - 0xc084a008 (561KB)
.bss:0xc084a008 - 0xc0882630 (226KB)
nr_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法启动。
未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法启动。
OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
SCHED_CLOCK:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每178956ms 换行一次
OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
控制台:彩色虚拟设备80x30
正在校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
PID_max:默认值:32768最小值:301
已初始化安全框架
挂载高速缓存散列表条目:512
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
为0xc0589268 - 0xc05892d8设置静态标识映射
L310高速缓存控制器已启用
l2x0:16路、cache_ID 0x410000c9、AUX_CTRL 0x7e030000、缓存大小:256KB
devtmpfs:已初始化
VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变量9修订版4
omap_hwmod:dss_dispc:无法为复位启用(3)
omap_hwmod:dss_rfbi:无法为复位启用(3)
pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
稳压器虚拟:无参数
NET:注册协议系列16.
DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
空闲:使用调速器梯
空闲:使用调速器菜单
Platform 49000000.EDMA:FIXME:dt 中不存在时钟名称'fck'!
Platform 44e3e000.rtc:无法查找 hwmod 'rtc'
OMAP GPIO 硬件版本0.1
Platform 560000.SGX:FIXME:dt 中不存在时钟名称“fck”!
platform ocp2scp.0:FIXME:clock-name 'fck '在 dt 中不存在!
platform ocp2scp.1:FIXME:dt 中不存在时钟名称'fck'!
Platform 48380000.omap_dwc3_1:FIXME:clock-name 'fck 在 dt 中不存在!
Platform 483c0000.omap_dwc3_2:FIXME:clock-name 'fck 在 dt 中不存在!
Platform 4832a000.dss:FIXME:dt 中不存在时钟名称“fck”!
Platform 4832a400.dispc:FIXME:dt 中不存在时钟名称'fck!
platform 4832a800.rfbi:FIXME:clock-name 'fck'在 dt 中不存在!
没有 ATAG?
硬件断点:找到5个(+1保留)断点和1个观察点寄存器。
硬件断点:最大观察点大小为4字节。
BIO:创建层块 为0
EDMA-DMA 引擎 EDMA-DMA 引擎0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
vmmcsd_fixed:3300mV
evm_v3p3:3300mV
vgaarb:已加载
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/pinmux@44e10800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
平台44e0b000。i2c:驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/pinmux@44e10800/i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
平台4802a000.i2c:驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
介质:Linux 介质接口:v0.10
Linux 视频捕捉接口:v2.00
PPS_CORE:LinuxPPS API 版本。 1已注册
PPS_CORE:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
已注册 PTP 时钟支持
切换到时钟源定时器1
NET:注册协议系列2.
TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
TCP:Reno 注册
UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
NET:注册协议系列1
RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
PM:正在加载 am335x-pm-firmware.bin
VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
NFS:注册 id_resolver 密钥类型
注册的密钥类型 id_resolver
注册的密钥类型 id_legacy
JFFs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)漏2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni 已设置为991
NET:注册协议系列38.
已注册 IO 调度程序 NOOP
已登记 IO 调度程序截止日期
已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
OMAP-ocp2scp ocp2scp.0:无效资源
OMAP-ocp2scp:ocp2scp.0的探测失败、错误-22
OMAP-ocp2scp ocp2scp.1:无效资源
OMAP-ocp2scp:ocp2scp.1的探测器失败、错误-22
pinctrl-single 44e10800.pinmux:pA f9e10800处199个引脚、尺寸796
OMAP DSS 修订版2.0
connector-HDMI connector.6:找不到视频源
平台连接器6:驱动器连接器 HDMI 请求探针延迟
控制台:切换到彩色帧缓冲设备100x30
串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
OMAP-UART 44e09000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
MMIO 0x44E09000 (IRQ = 104、BASE_BAUD = 3000000)上的44e09000.serial: ttyO0是 OMAP UART0
控制台[ttyO0]已启用
omap_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
返修:模块已加载
LOOP:模块已加载
mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
m25p80 spi32766.0:s25fl128s (16384KB)
7在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部分分区
在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
0x0000000000000000-0x000000080000:"QSPI.U_BOOT"
0x000000080000-0x000000100000:“QSPI.U_BOOT.BACKUP”
0x000000100000-0x000000120000:"QSPI.U_BOOT_ENV"
0x000000120000-0x000000140000:“QSPI.U-BOOT-ENV.BACKUP (QSPI.U-BOOT-ENV.BACKUP)”
0x000000140000-0x000000150000:"QSPI.U-BOOT-DEVICETREE"
0x000000150000-0x000000650000:"QSPI.kernel"
0x000000650000-0x000001000000:"QSPI.filesystem (QSPI.filesystem)"
usbcore:注册了新接口驱动程序 a6
usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_ether
usbcore:注册了新接口驱动程序 r815x
usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_NCM
EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号1
XHCI-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 206、IO 内存0x483d0000
USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
USB USB1:制造商:Linux 3.12.10-ga1221c5 xhci-hcd
USB USB1:序列号:xhci-hcd.0.auto
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号2
USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
USB USB2:制造商:Linux 3.12.10-ga1221c5 xhci-hcd
USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器2-0:1.0:检测到1个端口
usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
I2C /dev/entries 驱动程序
VPFE-CAPTURE 48326000.VPFE:v4l2器件已注册
VPFE-CAPTURE 48326000.VPFE:异步子器件注册
VPFE-CAPTURE 48326000.VPFE:AM437x ISIF 已在 VPFE 中注册。
VPFE-CAPTURE 48328000.VPFE:已注册 v4l2器件
VPFE-CAPTURE 48328000.VPFE:异步子设备注册
VPFE-CAPTURE 48328000.VPFE:AM437X ISIF 已在 VPFE 中注册。
用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:3
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:2
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:25
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:24
ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:36
OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 修订版0.0上的硬件加速器
OMAP-AES 53501000.AES:OMAP AES 硬件加速版本:0.1
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:5
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:6
OMAP-DES 53701000.des: OMAP DES 硬件加速器修订版:0.33
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:33
mmc0:未设置 BKOPS_EN 位
EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE 0:分配的通道为0:34
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
usbhid:USB HID 内核驱动程序
OProfile:无性能计数器
OProfile:使用定时器中断。
mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
TCP:立方注册
正在初始化 XFRM netlink 套接字
mmcblk0:mmc0:0001 P1XXXX 3.60 GiB
mmcblk0boot0:mmc0:0001 P1XXXX 分区1 2.00 mib
NET:注册协议系列17.
NET:注册协议系列15.
mmcblk0boot1:mmc0:0001 P1XXXX 分区2 2.00 mib
8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
mmcblk0:P1 P2 P3
CPU CPU0:CPU0稳压器未就绪、请重试
平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器延迟
PM:CM3固件版本= 0x186
mmcblk0boot1:未知分区表
支持 ThumbEE CPU 扩展。
mmcblk0boot0:未知分区表
VDD_CORE:1100mV 时为920<->1140mV
VDD_MPU:1100mV 时为920<->1375mV
DCDC3:1500mV 时
LDO1:1800mV
VDD_vbus0:无参数
VDD_vbus1:无参数
ov2659 0-0030:ov2659_probe:debug:0
ov2659 0-0030:传感器检测失败(3030、0)
omap_i2c 44e0b000.i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
SIi9022 1-003b:sil9022 HDMI 芯片版本= b0
ov2659 1-0030:ov2659_probe:debug:0
mmc1:主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
mmcblk1:mmc1:AAAA SS08G 7.40 GiB
mmcblk1:P1
ov2659 1-0030:传感器检测失败(3030、0)
omap_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.12
DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
libphy:4a101000.mdio:探测
DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序未知
检测到的 MACID = C4:be:84:CD:C3:4F
输入:GPIO_keys.8作为/devices/gpio_keys.8/input/input0
OMAP_RTC 44e3e000:RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
NET eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
NET ETH0:找到 PHY:ID 是0x221622
8021q:将 VLAN 0添加到设备 eth0上的硬件过滤器
libphy:4a101000.mdio:00 -链路已启动- 100/Full
IP-Config:猜测子网掩码255.255.255.0
IP-Config:完成:
device=eth0、hwaddr=C4:be:84:cd:C3:4F、ipaddr=192.168.1.200、mask=255.255.255.0、gw=255.255.255.255
host=192.168.1.200,domain=,nis-domain=(无)
bootserver=255.255.255.255、rootserver=192.168.1.101、rootpath=
VFS:无法通过 NFS 安装根 FS、正在尝试软盘。
VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2、0):错误-6
请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
1f00 512 mtdblock0 (驱动程序?)
1f01 512 mtdblock1 (驱动程序?)
1f02 128 mtdblock2 (驱动程序?)
1f03 128 mtdblock3 (驱动程序?)
1f04 64 mtdblock4 (驱动程序?)
1f05 5120 mtdblock5 (驱动程序?)
1f06 9920 mtdblock6 (驱动程序?)
B300 3776512 mmcblk0驱动程序:mmcblk
B301 72261 mmcblk0p1 0000-01
B302 1526175 mmcblk0p2 0000-02
B303 2168775 mmcblk0p3 0000-03
b310 2048 mmcblk0boot1 (驱动程序?)
b308 2048 mmcblk0boot0 (驱动程序?)
B318 7761920 mmcblk1驱动程序:mmcblk
b319 7761888 mmcblk1p1 00b1432a-01
内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (2、0)

可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 AM437x TI PSDK? 如果是、是哪个版本?

    您使用的是 AM437x TI 电路板还是定制电路板?

    您的 bootargs 配置为网络 rootfs:

    root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.101:/srv/nfs/rootfs

    主机上是否有 rootfs? (/srv/nfs/rootfs)

    您是否使用以太网电缆将 AM437x 电路板与主机相连?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是否在每次启动期间出现、或者有时出现? 出现此问题的原因有时可能是密钥 LCPD-7252 - NFS 引导在多次重新引导时不稳定-影响所有主板:
    processors.wiki.ti.com/index.php
    如果每次尝试引导时都出现此问题,则应在 u-boot 提示符下停止引导并测试以太网连接。
    此外、如果您使用的是 VLAN、请尝试在 AM437X 板和服务器上使用禁用的 VLAN 设置进行引导。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 openSUSE 更改为 Ubuntu 后、问题就被人们所喜爱。

    但是,当我更改 bootargs 时,init=/linuxrc 输出将在启动内核时挂起,但是如果我不在 bootargs 中定义 init,我将获得控制台输出,为什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    init=/linuxrc,console? 这是什么? 从何处获取?

    您可以尝试使用 init=/bin/sh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在交叉编译总线框静态后进入 NFS rootfs、如下所示

    但现在的问题是、我不能始终进入、也许我有时会重新为电路板供电、我可以立即进入电路板。