This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用的寄存器数量

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580318/ccs-tms320c6748-number-of-register-used

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道是否可以减少使用的寄存器 A 和 B 的数量?

按 I 编译器选项??

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专门尝试减少使用的寄存器数量的编译器选项。  请描述您想要解决的问题、而不考虑您如何实施该解决方案。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望缩短上下文切换时间。

    在上下文切换中,我们将 A0保存到 A31,将 b0保存到 B31,并将其他一些寄存器 ITSR...

    我们使用 SRAM 和缓存 L1已激活

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您是指操作系统任务上下文切换。  此主题将转到 TI-RTOS 论坛、这些专家可以在该论坛中提供帮助。  是否使用 SYS/BIOS?  如果是、是哪个版本?  

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,我指操作系统任务上下文切换。

    我不使用 SYS/BIOS。 我们有自己的调度程序。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suleyman、

    如果您想查看 SYS/BIOS 在上下文切换中保存的寄存器、请 访问以下链接:

    此致、

    Janet