主题中讨论的其他器件:TPS65217
工具/软件:Linux
我们已经为使定制的 AM335x 板内核如此之长的时间来启动... 是的、但现在我们将在以下位置停止: 等待根设备/dev/mmcblk0p2
许多文章都谈到 SD 卡检测线。 我们的 SD 卡插槽将 DATA3和 SD 线连接在一起、 我们已经在之前的 AM335x 板上使用此插槽一段时间了。 我们已经尝试了多种操作、包括使用不同的 ARM MMC0_SDCD 引脚并将其连接到低电平。
问题:
我们正在使用引脚 C15 (与 BBB 相同)、似乎所有对 SD 卡检测集引脚复用至模式7的引用(MMC0_SDCD 为模式5)。 应将其设置为什么?
2.在等待“等待根设备/dev/mmcblk0p2”时,内核在 SD 卡(文件、目录等)上查找什么? 我们在 mmcblk0p2上有 Ubuntu ext4文件系统。
再次感谢 TI gurus!
Brian Weir