This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/F28M36P63C2:重建 TI-RTOS 时出现问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580120/rtos-f28m36p63c2-problems-rebuilding-ti-rtos

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试按照用户指南第8章中的说明重建 TI-RTOS。  在第8.3节中、说明 Mware 和 TivaWare 已针对 TI-RTOS 进行了重建、并将我指向 Mware 目录中的 TI-RTOS.README 文件。  我无法在任何位置找到此文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个版本的 TI-RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉提出哑铃问题。 我没有意识到这与您的另一个线程有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我在2.01、2.10和2.16版本中查找了该文件,但在任何版本中都找不到自述文件。 我尚未检查1.x 版本。 我注意到的一个不一致之处是、当我单击2.16用户指南(PDF)的链接时、它指向2.20用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否已在您的其他帖子中得到解决?