This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA626:当更新其 ParamSet 的计数时、EDMA 未发送和#39;t 移动数据

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581843/dra626-the-edma-didn-t-move-data-when-the-count-of-its-paramset-is-updated

器件型号:DRA626

我开发的是 DRA624的 EDMA 驱动程序。 我遇到 EDMA 问题。 我 的 EDMA 通道之一用于通过用0x00000000写入 GPIO_EOI 寄存器来确认 GPIO4 EDMA evet。

每次通道16被另一个通道链接时,它应该将0x00000000移动到 GPIO_EOI。  问题是  通道16的 ParamSet 的 BCNT 正在更新, 但数据未写入 GPIO_EOI。

"ParametSet (参数集)"是

可选               0x80110000

源              0xBD496700

A_B_CNT          0x02000001

dst               0x48420020

SRC_DST_BIDX   0x00000000

LINK_BCNTRLD  0x02004B00

SRC_DST_CIDX  0x00000000

CCNT             0x00000001

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我已将您的问题转交给 EDMA 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    [引用 user="alex.Liu "]我正在开发 DRA624的 EDMA 驱动程序

    您是否编写自己的 EDMA 驱动程序? 请注意、我们已经为 DRA62x/J5EC/TI811x 器件准备好使用 EDMA 驱动程序:

    作为参考、您可以查看 McASP 和 MMC/SD 模块如何使用此 EDMA 驱动程序。


    此致、
    帕维尔