This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL138B-EP:有关 OMAPL132的一些注意事项

Guru**** 2613765 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582535/ccs-omapl138b-ep-some-quetions-about-omapl132

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAP-L132

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

  我在使用 OMAP-L132时遇到了一些问题。

电源计时: TI 建议在1.2V - 1.8V - 3.3V 的范围内运行。 如果我更改 电源时序,则序列为 1.8V-1.2V-3.3V 或1.8V 和3.3V-1.2。 我希望正常启动的两个序列。但这两个方案有不可预测的风险?

2.当 OMAP-L132处于深度睡眠模式时, 它只 能 接收中断? IO 可以将命令输出到从器件吗?

期待您的回复!

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用] 1.电源计时:TI 建议在1.2V - 1.8V - 3.3V 的范围内运行。 如果我更改电源时序,则序列为1.8V-1.2V-3.3V 或1.8V 和3.3V-1.2。 我认为正常启动的两个序列。但这两个方案有不可预测的风险?

    您不应偏离器件数据手册第6.3.1节"上电序列"中所述的上电序列。 如果您不遵循此要求、我们无法保证器件启动的稳定性。

    [引用]当 OMAP-L132处于深度睡眠模式时,它只能接收中断? IO 可以将命令输出到从器件?[/quot]
    TRM (www.ti.com/.../spruh77c.pdf)第10.10节"深度睡眠模式"介绍了器件在深度睡眠模式下的行为。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan