请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582547/ccs-lp8765rle-pmu
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
使用 LP8765RLE 时遇到了一些问题、CPU 是 OAMPL132。
CPU 的复位引脚(K14)连接到 PMU 的 Rstout 引脚(F4) CPU 的复位引脚状态为 IPU (内部上拉电阻器)、PMU 复位引脚为 DO 类型、因此我不使用外部 上拉电阻器。系统无法启动。我添加了一 个10K 外部上拉电阻器、系统可以正常启动。必须使用 PMU 使用 外部 上拉电阻器?
期待您的回复!
谢谢、致以最诚挚的问候!