This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K2G、DCAN、DCAN_NWDAT12 = 0xD55555;

Guru**** 2613145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581509/k2g-dcan-dcan_nwdat12-0xd5555555

主题中讨论的其他器件:EVMK2G

我正在 K2G 上对 DCAN 进行编程。

我试图重新设计 evmK2G DCAN DIAG 示例,因为—当然—交付产品不能正常工作。

我正在使用内部(静默)环回。

当我一致性读取该值时可能会出现什么问题:

DCAN NWDAT12 = 0xD55555;

看起来像是一个时序问题、并且每一条其他消息都被读取、但我如何修改它?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MotorControl、

    您是否会介意稍微详细一点? 是否重复发送同一帧?

    "看起来像是一个时序问题、并且每一条其他消息都被读取、但我如何修改它?"
    您期望看到什么?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    感谢你的答复。

    我做了一个注释\取消注释错误、我发送了两次相同的消息。

    我不熟悉它、认为这是一个时间问题。

    感谢您的关注、

    此致、MotorControl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotorControl、

    很高兴您发现了问题。  

    如果您能帮我们解决问题、请点击"verify answer"按钮关闭该主题。 谢谢。

    Lali