This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ccs/tms320c6678:qmss 的 pdsp 是否支持 QoS?

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582435/ccs-tms320c6678-does-the-pdsp-of-qmss-support-qos

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

在文档 SPRUGR9H 第1.3节中、有两个带计时器的累加器 PDSP。

但在第1.12节中、说明 PDSP 能够运行固件来执行 QMSS 相关功能、例如累加、QoS 或事件管理。

我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    该文件指出:
    "QMSS 内有两个或八个 PDSP、每个都能够运行固件、以执行 QMSS 相关功能、例如累加、QoS 或事件管理(作业负载平衡)。"

    是的、pdsps 可以运行支持 QoS 的固件。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我也让设计团队的专家来确认/纠正我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,坎福德尔斯基

    实际上、C6678 QMSS 具有两个 pdsp 处理器。 这些处理器的代码仅由 TI 构建、并作为初始化过程的一部分加载到 pdsp 中。 根据处理器 SDK RTOS 软件版本、您可能会找到一个或多个 pdsp 执行代码。  

    与其他处理器一样、它们可以做的是代码的函数、因此我建议如下:

    1.在您使用的版本中查找 pdsp 代码(作为可执行文件)。  查看代码是否有多个版本。 查找 TI 提供的示例并查看 pdsp 代码加载到处理器中的位置非常有用。

    2.软件支持的所有内容都是属于 PDK 的 LLD (低级驱动程序)的一部分。  查看 QMSS LLD 函数以查看支持的内容和不支持的内容。

    3.我相信 QoS 是受支持的。   LLD 配置函数应包含如何使用它以及它在多大程度上受支持。  浏览 QMSS LLD 的文档、尤其是配置函数

    4.如您所知,硬件文档描述了可以执行的操作。  软件实现实际上就是它所做的

    此致

    已运行