This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:通过 JESD204B 接口接收 ADC12J4000的原始数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, RFSDK, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579545/66ak2l06-receiving-raw-data-of-the-adc12j4000-via-jesd204b-interface

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000RFSDKDAC38J82

您好!

我使用的是外部 ADC 转换器- ADC12J4000 EVM -通过 JESD204B 接口直接连接到66AK2L06 EVM。
我打算通过 JESD204B 接口接收 ADC12J4000的原始数据。
请告诉我这个方法。

66AK2L06 EVM 没有连接其他器件。
我使用的 RFSDK 版本为2.0.6、MCSDK 版本为3.01.04.07。

此致、
金景雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RFSDK 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunzung、

    我是支持 RFSDK 的应用工程师。 我们发布了支持广泛市场人口1的 RFSDK 2.0.6。 您请求的系统(66AK2L06 + ADC12J4000)不受支持、因为降级1需要使用4个 EVM (66AK2L06、ADC12J4000、DAC38J82和 DLC)进行设置。 可从获取 demo1用户指南  

    如果您请求将 ADC12J4000 EVM 直接连接到66AK2L06、则可以执行此操作。 我们可以为您提供相关指导、但您需要使用外部信号发生器为 ADC EVM 生成2949.12MHz 时钟。 但是、RFSDK 不支持您对原始 ADC12J4000数据采集的请求。

    请告诉我您希望如何继续。

    谢谢、此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle

    感谢您的回复。

    我准备好生成2949.12MHz 外部时钟。

    请告诉我将来要做什么。

    此致、

    Gunzung