This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLPLIGHTCRAFTER:Linux GUI 安装程序不工作、Ubuntu 16.04

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582202/linux-dlplightcrafter-linux-gui-installer-not-working-ubuntu-16-04

器件型号:DLPLIGHTCRAFTER

工具/软件:Linux

您好!

我们已购买您的 DLP Lightcrafter 评估模块之一、目前 Linux GUI 软件存在一些问题。
我们已从 Active 软件列表中下载了可执行文件、并按照 PDF 用户指南中的下载说明进行操作、但是.run 文件在运行时似乎不执行任何操作。
使用 sudo 命令以及从 root 执行也不会产生任何影响。 该文件似乎正在执行、因为下一行显示在终端中、没有错误消息、但没有打开安装程序或任何内容。
我很确定这不是 Linux 的问题、因为我在为其他软件执行和运行其他.run 安装程序时没有遇到任何问题。
我的 Qt 和 Tk 库也是最新的。

我的 Linux 是 Ubuntu 16.04。 使该软件正常运行对于我们当前的项目来说是不可或缺的、因此我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢你。