请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TVP5150AM1大家好、
我希望开发一个允许以下内容的电路板:
1.1/2 PAL/NTSC 输入
2.使用简单的帧间相关性实现视频处理和运动检测的能力
2.将原始帧压缩成 jpeg 或类似内容的能力
3.可在 SD 卡上存储数据
4.额外的 GPIO 和 UART/SPI 接口、用于连接收发器设备(Wifi/RF 等)
5.可能的最低功耗,因为在某些情况下,电路板也可以由电池供电
根据我到目前为止所做的研究、我得出的结论是 DaVinci 平台可以满足我的要求。 我唯一不能完全理解的是处理模拟视频输入的方式。 设计的一些参考设计包括外部视频解码器(TVP5150am1等) 、但所有视频解码器都是 NRND、 使用年限约为10年。 那么、主要问题是、DaVinci 能否提供满足上述要求的 SoC 解决方案、或者是否需要其他器件? 在这种情况 下、建议使用什么解码器以及是否有任何使用达芬奇技术进行原始视频输入处理的参考设计。
此外、 什么是推荐的达芬奇器件?
谢谢、
罗马