This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582345/linux-processor-sdk-am335x-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我们可以在其中获取 适用于 AM335x 的最新 Linux SDK。

  

看起来很旧、它 是03_02_00_05 、因为  Linux 电路板移植系列-模块6 -在 CCS vedio SDK 中构建 U-boot 是新的、即05_05_00_00

真正的问题是、安装 03_02_00_05 SDK 后、我无法在  Linux-Devkit 文件夹下查看工具链(如上面提到的 vedio 中所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的 AM335x SDK (Linux 和 RTOS)位于此处:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Hemraj Chouhan36"]因为  Linux 电路板移植系列-模块6 -在 CCS vedio SDK 中构建 U-boot 是一个新版本,即05_05_00_00

    5.05.00.00是非常旧的 SDK。 请注意、我们为 AM335x 提供了 SDK (5、6、7、8)、然后继续使用 PSDK (1、2、3)、因此 PSDK 3.2是最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan。

    但是、您能否提供链接、其中根据此 SDK 提供了 Linux 工具链设置过程。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 SDK? SDK5或 PSDK3.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于我提供了链接的最新 SDK、流程为:
    导出 arch=arm
    导出路径=~μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64 Arago-linux/usr/bin/:$path
    导出 cross_compile=arm-linux-gnueabihf-

    此致、
    Yordan