This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:NAND 闪存

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581872/am3358-nand-flash

器件型号:AM3358

您好!

我们现在 使用 am3358进行了微米级的 nand flash (MT29F4G08ABAEAH4-IT:E)。  Micron 停止生产这些器件。

我们有兴趣知道开关和闪光灯是合适的。 根据 表26-14、我们需要使用页大小为4096且总线宽度为 x8的 Nand 器件。

我获得了器件 ID、但我不知道 器件供应商使用这些器件 ID 的是什么。

我想了解这个问题的任何方向、或许还有合适的 Nand 器件的任何器件型号?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不生产 NAND 闪存。 您应该与您的组件供应商一起处理此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这个。 我的问题是、根据数据表、TI 是否推荐具有适合与 am3358配合使用的 nand 器件的器件供应商?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我们没有推荐器件的列表。 请注意、在浏览表26-14之前、您应检查您打算使用的 NAND 存储器是否兼容 ONFI。 如果是、ROM 代码将从 ONFI 信息中提取 NAND 结构。 表26-14中的列表与之相关、仅当 ONFI 标识失败时、即 NAND 不符合 ONFI 标准时、ROM 代码才会使用该列表。 如今、几乎所有 NAND 存储器都符合 ONFI 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、
    我还想知道 am3358是否可以在 bch8上使用4位 ECC 校正 nand flash?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Raw_NAND_ECC