This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:使用 viddec3test 解码两个1080p30流

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582426/linux-am5728-decoding-two-1080p30-streams-with-viddec3test

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我使用  不带 gstreamer 的 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06进行开发以解码两种不同的1080p30内容。

我知道 IVA HD 解码器支持解码 两种不同的1080p30内容。

但我发现 VIDDEC3_Process 需要8809us ~ 10000us。 然后我得到55~60FPS。

我们测试了您的示例、如下所示。

case1 (single h264 (1080p30)解码/显示)./viddec3test -s 36:1920x1080 HD-underwater.mpg:ok (Good)
 ->VIDDEC3_Process 采用8809us ~ 10000us

 案例2 (单通道 h264 (1080p30)解码/显示)./viddec3test -s 40:1920x1080 HD-underwater.mpg:ok (Good)
 ->VIDDEC3_Process 采用8809us ~ 10000us

 case3 (两个 h264 (1080p30)解码/显示)./viddec3test -s 36:1920x1080 HD-underwater.mpg ---s 40:1920x1080 HD-underwater.mpg:不好(一个带有 connector_id (36)的显示器显示为色条。 我不理解。 另一个具有 connector_id (40)的显示器显示不平稳。

 您能否支持两种不同的1080p30解码平滑播放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。