This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Linux remoteproc 的 PRU 问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582475/linux-am3358-pru-problem-with-linux-remoteproc

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

1. Linux remoteproc 的 PRU 问题。
通过 am3358中的 OS Linux BeagleBone 4.4.3.30-ti-r64、使用 Remoteproc 框架初始化 PRU。
但是、当我使用 modprobe PRU_rproc、pruss 和 pruss_intc (并且/lib/firmware 中已经有 AM335x-pru0-FW)时、剂量不起作用、但/dev/dev 中没有显示文件。
我们将此问题提交给 TI E2ETm社区,有人告诉我们:
"BeagleBone Green Wireless 是第三方电路板、不受任何 TI 发布的 SDK 支持。 请在 www.beagleboard.org 的支持论坛上咨询。
我们放弃使用 PRU、因为它花费了太多时间。 我们希望在 Linux 中更轻松地使用 PRU。

Debian 是一种流行的操作系统、我们需要在像 AM335x 这样的嵌入式系统中安装此操作系统。 但办公软件包不支持它。 BeagleBone 具有 Debian 映像、但其提供刷写映像的方式成本太高。 以及更少的办公室支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、

    您可以尝试使用 AM335x TI PSDK 3.02.00.05吗? 如果您使用 AM335x TI PSDK 3.02.00.05、我们可以为您提供帮助

    此致、
    帕维尔