This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:eHRPWM 输出10000个脉冲以控制电机

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581664/linux-omap-l138-ehrpwm-output-10000-pulses-to-control-a-motor

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我想使用 eHRPWM 输出10000个脉冲。  但是、除了 用于设置频率和占空比的 API 之外、Linux 系统中没有 API。

如图所示。

那么、eHRPWM 如何 输出10000个脉冲? 我是否需要 修改 eHRPWM 的驱动程序以及如何修改?

此致、

Boch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boch、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我来看看这个、我会回来的。

    在平均时间内、您可以检查以下有关使用 PWM 用户空间 API 的指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PWM_User's_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我知道如何修改 eHRPWM 的驱动程序。 谢谢。

    此致、
    Boch