This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:播放视频文件的最低 DDR 要求

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582282/am3351-minimum-ddr-requirement-to-play-video-files

器件型号:AM3351

大家好、

我想使用 Sitara AM3351设计一款低成本视频播放器。 它可以在7英寸液晶屏(1024x600)上播放常见的视频文件格式。

AM3351BZCE30是否可以完成此工作? 我是否需要更高速度的版本?

2.我应该使用哪种 DDR?

最小 DDR 大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您开始使用更高速度和更大 DDR 尺寸进行原型设计、以评估您的要求、然后缩减规模。 DDR3存储器通常与 AM335x 器件搭配使用、但它们也支持 DDR2和 LPDDR。 没有最低内存大小要求、这取决于软件大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    感谢您的建议。