工具/软件:Linux
您好、专家
我有一个定制的 K2L 板,现在使用 u-boot 2013.01,我想让它支持2K-PageSize NAND。
当前默认 情况下、uboot 适用于 4G-PageSize NAND。 然后、我 在 k2l_evm.h 中添加了宏 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_4K 注释并启用 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_2K、并进行了尝试。
但是 uboot 日志显示:
NAND_BBT:读取坏块表时出现 ECC 错误
从偏移100000读取 NAND 失败-74
***警告- readenv()失败,使用默认环境
我还需要在其他任何地方进行一些更改吗?
撞锁