工具/软件:Code Composer Studio
我在定制板上使用 AM4376、并将 CCSv6.1.3与非操作系统项目(基于 SYS/BIOS 工业 SDK Starterware)配合使用。
我想从连接到 GPMC 的 NORFlash 引导。
因此、我创建了一个 API 来不访问 RFlash、并将其集成到引导加载程序中。
我能够使用 UART 引导模式引导我的自定义引导加载程序。
我向 NorFlash 写入了相同的引导加载程序(带有 TI 映像头)。
但我无法从 NorFlash 启动引导加载程序。
未看到来自 UART 的引导加载程序消息。
在构建引导加载程序时、是否有必须使用 Uartboot 和 NORFlash (GPMC)引导更改的设置?
2.timage.exe 具有引导模式参数。 从 NOR (GPMC)引导时、应指定什么内容?
3.我确认了以下设置,但是否还有其他设置要检查?
1) SYSBOOT [1-4]、SYSBOOT [6、7、8、9、11]
SYSBOOT [1-4]是00111b、SYSBOOT [6、7、8、9、11]在我们的定制板上匹配
2) CCS Post–build-steps
"${CG_TOOL_ROOT}/bin/arm-none-eabi-objcopy /../../tools/ti_image/tiimage.exe "-O 二进制"。/../../binary /../../binary /${ProjName}/bin/${ConfigName}/${ProjName}_${ConfigName}.out "。/../../binary /../../binary /${ProjName}/${ProjName}/${ProjName}/${ProjName}.bin}/${ProjName}/${ProjName}/${ProjName}.bin。
3).lds 文件
我使用工业 SDK 原始文件(./../../examples/gcc/am43xx_boot_ccs.lds)