请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们有一个包含 4个 TMS320C6678的板。
我正在 dsp2上运行一段代码,该代码通过 SRIO 和 EMAC 与 dsp1通信。
我在没有断点的情况下运行代码以测试和验证稳定性,当 我人为地停止并观察时,发现显示了一条消息(如图所示
)
“没有为0xF02ED872定义符号”,但程序可以继续运行,看起来正常
问题出在哪里以及到底是什么? 我正在使用 CCS 5.5.0
提前感谢您的工作