DPRAM 的大小是多少?
如果 DPRAM 大于24KB、TxPDO 是否可以支持6KB /ms?
- 例如、A9流(6 * 1024 * 8 * 1000次/秒)能否以49Mbps 的速率传输到 PRU/EtherCAT 接口?
- EtherCAT PRU 实现能否将49Mpbs 流式传输到 EtherCAT 主站?
PRU-ICSS 是否都用于支持 EtherCAT? 如果没有、是否可以使用另一个 PRU-ICSS 以2MHz 时钟在32位输入中进行流式传输?
EtherCAT 和 PRU 在另一个64Mbps 中的流式传输的总线速度是否存在任何问题?
谢谢你。