请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6424 您好!
我在运行时期间移位时隙时遇到了一个问题。
McBSP 总线上有多个 AIC33编解码器、使用 EDMA3、而 DSP 正在传输帧同步。
采样率= 48kHz。
缓冲器位于内部存储器中。
我们很久以前就遇到过这个问题、发现了勘误表、其中的一个定义了降低采样率的权变措施。 我们已将采样率更新为16kHz、问题消失了。
但是、今天我们需要实现高频率。
之前、我们尝试将 EDMA 优先级更新为最高、但没有帮助。
2个问题:
1.我未能再次找到此勘误表-也许有人可以发送该勘误表或提供其链接?
2.解决问题的方法/想法是什么?
在 davance 感谢您的帮助
Yoav