This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:PRU-ICSS MDIO 寄存器写入问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582198/rtos-am4379-pru-icss-mdio-registers-write-issue

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我一直在研究 AM4379 PRU-ICSS 子系统。

我通过向 MDIO_CTRL 寄存器写入400000FF 来启用 PRU-ICSS 的 MDIO 模块。 我能够读取和写入与 MDIO 相关的寄存器。

但是、如果 我尝试写入 TLKPHY_PHYCR_REG 等 TLK PHY 寄存  器、则写入命令不会完成、即 MDIO_USERACCESS0的 GO 位不会复位为0。

是否有任何方法可以调试为什么写入命令未完成、或者是否需要启用其他功能来写入 TLK PHY 寄存器。

谢谢、此致、

Abrar Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abrar

    快速回答几个问题

    您使用的是 AM437x EVM 之一还是定制板?

    您使用的是什么 SDK?

    如果您使用 的是 SDK、您使用什么软件进行初始化? 在此过程中,我将检查如何启用设备子系统以及如何设置 pinmux 设置 。

    David