This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8127:BTMODE 与放大器;GMPC 电压问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580234/linux-tms320dm8127-btmode-gmpc-voltage-issue

器件型号:TMS320DM8127

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

对于 DM8127、BTMODE 引脚与 GPMC 引脚复用。

如果由于 GPMC_D[15]引脚的使用、我们将 DVDD_GPMC 设置为1.8V、将 DVDD_GPMCB 设置为3.3V、 它是否起作用?  

我们应该了解的原理图设计的任何设计技巧?

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    您可以将 DVDD_GPMC 用作1.8V、将 DVDD_GPMCB 用作3.3V。 这两个电源域是独立的。 有一个 IO 拆分、因此 DVDD_GPMC 和 DVDD_GPMCB 可以是1.8V 或3.3V。

    我无法理解您对 GPMC_D[15]引脚的疑问。 您确切需要了解有关此引脚的哪些信息?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    请记住、由 DVDD_GPMC 提供的引脚应为1.8V 信号电平、由 DVDD_GPMCB 提供的引脚应为3.3V 信号电平。

    在 DM8127数据表中、您可以看到哪个引脚由哪个电源域供电。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    感谢您的回复。

    我很奇怪 GPMC_D[15]是指两个电源域 DVDD_GPMC 和 DVDD_GPMCB。

    www.ti.com/.../tms320dm8127.pdf 中

    在引导配置中,GPMC_D[15](BTMODE[15])指的是 DVDD_GPMC。(我们提供1.8V 电压)
    在 GPMC 终端功能中,GPMC_D[15](BTMODE[15])指的是 DVDD_GPMCB。(我们提供3.3V 电压)

    对吗?

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    我现在明白你的观点。 正确、引脚 Y25应由 DVDD_GPMC 或 DVDD_GPMCB 供电、但不能同时由两者供电。 让我向数据表团队核实哪一个是正确的。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    您是否有任何更新? 超过一周..........

    谢谢

    BR
    Yimin