This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:通过 EasyLink API 使用远距离模式

Guru**** 2615985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582261/rtos-launchxl-cc1310-using-long-range-mode-with-easylink-api

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在尝试使用 EasyLink API 来设置远距离模式的无线电。 我下载了示例 rfEasyLinkTx 和 rfEasyLinkRx 并将 Easylink_init (EasyLink_Phy_Custom)函数更改为

EasyLink_init (EasyLink_Phy_625bpsLrm);

EasyLink_setFrequency (915000000);

我认为这足以让它平稳运行、但却没有。 有人可以帮助我设置此 LRM 吗? 我是否必须更改代码中的任何其他内容?

谢谢你。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我认为您应该将您的问题发布到此论坛:

    我将看到我是否可以移动此帖子。

    此致、

    Janet