This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:RDK 在哪里?它是什么?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582186/tms320dm8168-where-s-the-rdk-and-what-is-it

器件型号:TMS320DM8168

在 DM8168产品文件夹中、我单击了"Tools&Software"选项卡、然后单击"Linux EZSDK"链接。 在 EZSDK 页面上、有以下重要说明。 即使用电流更大的 RDK。 该 RDK 是什么?它在哪里?

重要说明

不建议在新设计(NRND)中使用此 EZSDK。 请使用较新的 RDK。 EZSDK 支持和设计服务可通过 TI 参考设计网络的成员获得。 如需更多信息、请联系您当地的 TI 销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    您可以将 EZSDK 或 DVR RDK 用于 DM816x 器件。 您可以在 e2e 论坛中搜索 EZSDK 和 DVR RDK 之间的差异、这里有很多信息。

    另请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/index.php/DM816x_Design_Resources
    http://www.ti.com/tool/DVRRD

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我要找的,谢谢。