工具/软件:Linux
您好,
我们 正在尝试使用 DM8148对主板中的 Marvell 交换机88E6176进行安装。
我们的 Linux 基于 DVRRDK_04.01.00.02 。
我们成功 地将 交换机集成到 U-boot 中。
您能否指导我们如何将 其 集成到 Linux 中。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我们 正在尝试使用 DM8148对主板中的 Marvell 交换机88E6176进行安装。
我们的 Linux 基于 DVRRDK_04.01.00.02 。
我们成功 地将 交换机集成到 U-boot 中。
您能否指导我们如何将 其 集成到 Linux 中。
此致。
你好 ,Pavel ,
很抱歉耽误你的时间。
在 PHY 寄存器和 MDIO_BUS 级别,我了解 该做什么。
但关于网络框架 ,我仍然 不明白 我必须做什么。
当 Linux 运行时、我们需要 dm8148的"cpsw"在其两个端口上都可以正常运行:
端口1 - 已连接至 phy 设备。
端口 2- 已连接至 Marvell 88E6176。
我们 需要 每个端口都是一个接口,所以“cpsw”是否 必须在 “双 Mac” 模式下运行?
我是 Linux 方面的新手 :
这是否意味着 Linux 网络框架为我们提供了两个接口,例如 :"eth0" 和"eth1"
每个端口用于上述端口?
如果是,88E6176 交换机是否 必须 是接口“eth0”。
由于我在 dSA.c 文件中这样做,每个交换机 的 PHY/端口 都分配 了一个网络设备,
交换机中的每个 PHY/端口 应 在 Linux 网络框架中具有何种实体。
此致,Shlomo。