请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 工具/软件:Linux
您好!
我对 AM335x GPMC 有疑问。
我计划使用多路复用异步 SRAM、但 GPMC_AD[0...15]还不够。 遗憾 的是、我没有 GPMC_A[1..5]或 GPMC_A[17...18]可用于映射数据表中所述的 SRAM 地址行的高位、但我在不同的 EVM 中看到了两种解决方案(请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Industrial_Communications_Engine_Board_Design_Files)来解决此问题。
TMDXICE3359 (AM335x_ICE 版本2.1A)使用 GPMC_NOR1..2和 GPIO2_12..13 来寻址 A16..19
AM335x_ICE (版本1.0和1.1)使用 GPMC_A20..23来寻址 A16..19
请问您如何管理多路复用地址总线的这些配置?
此致、
Rob