This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:在 DTS 文件内的 MMC 中不对"CD-GPIO&quot 进行中断注册

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910, TMP275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581718/linux-am3352-no-interrupt-registration-of-cd-gpios-in-mmc-within-dts-file

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TPS65910TMP275

工具/软件:Linux

我遇到了有关 GPIO 注册的问题。

我 在 DTS 文件的 MMC 块中填写了 CD-GPIO 字段。 (DTS 文件是 AM335x-EVM.dts 的副本)

但是、在整个引导后、我无法看到 MMC 的 GPIO 中断条目、如图所示。

我的 DTS 就像这样。

由于这个问题,am3352无法检测到 MMC 内存。

显示了我的内核日志

~


@# dmesg | grep mmc [1.084390] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD [1.084411] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找[1.084443] of_get_named_gpio_flags:"cd-gpios" 48060000.mmc [1.08mc] gmc_gmc_48060000.mmc [1.084600](/ocp/mmc)[gmc_gmc_gmc_gmc_gmc_gmc_gmc_gmc_gmc_gpflags:已解析"48060000.gmc'属性

用于消费类产品 WP
[1.089311] OMAP_hsmmc 48060000.MMC 的 GPIO 查找:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.089323] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048048060000[0]的'wP-gpio'属性[1.08934] of _get_named_gpio_gpio_flages[1.08000934]不能解析"OMAP 节点'mc_mc_mc_mc_g60000_mc'的'wmc'属性[1.0800_mc'属性[1.0800_mc_mc_mc_mc][1.0800_mc_mc_mc_mc_gmc_gmc_

GPIO WP 查找失败
[1.188728] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD
[1.188754] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.188789] of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'cd-gpio' 48060000.mmc 的属性[1.18800mc]@
(/ocp/mmc mmc_480mc][480mc_1880000.mmc][480mc]
消费类产品的 GPIO 查找 WP
[ 1.193538] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.193549] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048048060000[0]的'wP-gpio'属性[1.193560] of_get_named_gpio_gpio_gsmmc]不能解析"1.60000_mc_gmc_gmc"属性[1.1960000_mc_mc_gmc]:不能解析"mmc_gmc_gmc_g_gmc_gmc_gmc_gmc_gmc"属性[1.1960000.mmc

GPIO WP 查找失败
[6.965842] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD
[6.965872] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.96124] of_get_named_gpio_flags:解析了节点'/ocp/mmc@的'cd-gpio'属性'mmc' 4806000000.mmc][6.9600_mmc][mmc_480mc][mmc][mmc_480mc_mc]
[6.480mc]
用于消费类产品 WP
[6.970891] OMAP_hmc 48060000.MMC 的 GPIO 查找:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.970904] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048048060000[0]的'wP-GPIO'属性[6.970915] of_get_named_gpio_gapod_mc][6.9709mmc_mc]不能解析"mmc_mc_mc_mc_mc"mmc"6.960000_mc"属性[6.9709_mc_mc_mc_mc_mc"mmc"mmc"
、不能解析"mmc_mc_mc_mc_mc"属性[6.
GPIO WP 查找失败
[7.275062] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD
[7.275082] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.275118] of_get_named_gpiod_flags:已解析节点'cd-gpio' 48060000.mmc 的属性[7.2760000.mmc]/ocp/mmc [7.480mc][7.480mc_mmc][7.480mc_mmc][7.480mc]@

消费类产品的 GPIO 查找 WP
[7.328434] OMAP_hmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.328457] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048048060000[0]的'wP-gpio'属性[7.328469] of_get_named_gpioD_mof_smmc][7.48060000_mc_mc_mc]不能解析"mmc_mc_mc_mc_mc_mc_gpio_m6400_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_

GPIO WP 查找失败
[7.614726] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[7.614758] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.614796] of_get_named_gpiod_flags:已解析节点'/ocp/mmc@mmc-mc'mmc'的'cd-gpio697'属性[7.60000.mmc][7.480mc][7.480mc_mc_mc][7.480mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc

消费类产品的 GPIO 查找 WP
[ 7.645733] omap_hmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.645752] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048060000[0]的'wP-gpio'属性[7.645787] of_get_named_gpio_mc][7.60000_mmc_mc]不能解析"mmc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_m6400]的'_mc'属性[7.60000_mc_mc'属性[7.60000_mc_mc_mc_mc_mc_mc'属性
[7.
GPIO WP 查找失败
[7.717309] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD
[7.717340] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.717377] of_get_named_gpio_flags:已解析节点'cmpio'的'cd-gpio'属性'48060000.mmc [7.7170]/ocp/mmc [mmc_mmc][7.480mc_mmc][7.480mc_mc_mc]@

消费类产品的 GPIO 查找 WP
[ 7.722064] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[7.722075] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@48048048060000[0]的'wP-gpio'属性[7.722086] of_get_named_gpio_gpio_flags[7.722096]不能解析"mm_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_gpio"属性[7.60000_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_mc_m

查找 GPIO WP 失败 

我正在使用定制板和 SDK 2.0.2.11。

我正在测试 mmc1 (=mmc0、以 H/W 为单位)、以便使用 mmc3 (=mmc2、以 H/W 为单位)

有人帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helll GukHyun、

    似乎 GPIO 未初始化、或者您未探测到正确的 GPIO 编号。 您能否在不对 MMC 进行 grep 操作的情况下连接完整的 dmesg。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Demal。
    我解决了问题。
    DTS 文件的 tps659xx 出错
    GPIO 已注册。 当我插入 MMC 卡时、会运行 hsmmc 驱动程序。
    但是、我在 /dev/dev 和 mounted 目录中看不到任何设备文件... (/dev/mmc)
    发生了什么错误?

    我连接 dmesg
    --------------------------------------------------

    abcd12@mycom:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.1.18-gbbe8cfc (root@Ubuntu)(gcc 版本4.9.3 20150413 (预发布版本)(Linaro GCC 4.9-2015.05))#99抢先于2017年3月17日星期五19:54:54 KST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:65536
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c090d3a8、node_mem_map cfdad000
    [0.000000]正常区域:576页用于 memmap
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:65536页、LIFO 批处理:15
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=10.11.22.33:/home/abcd12/ti-processor-sdk/targetFS、nolock RW IP=10.11.22.22:10.11.22.33:::255.255.255.0::eth0:off
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:225304K/262144K 可用(6539K 内核代码、253K rwdata、2184K rodata、264K init、234K BSS、 12264K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0xc000000 (744 MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc088d05c (8725 KB)
    [0.000000].init:0xc088e000 - 0xc08d0000 (264 KB)
    [0.000000].data:0xc08d0000 - 0xc090f460 (254 KB)
    [0.000000].bss:0xc0912000-0xc094c988 (235KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000017] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000038]时钟源定时器1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000050] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000245]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000276]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000282]这可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000288]更新内核命令行。
    [0.000308]校准延迟环路... 795.44茂物剪(lpj=3977216)
    [0.089123] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089232]安全框架已初始化
    [0.089287]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089298]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090015]正在初始化 cgroup Subsys blkio
    [0.090046]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090092]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.090108]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090123]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.090153] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090578]为0x80008200 - 0x80008270设置静态标识映射
    [0.092241] devtmpfs:已初始化
    [0.102551] VFP 支持 v0.3:实现方41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.168613]时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.171031] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.172358] NET:注册协议系列16.
    [0.174734] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199118]空闲:使用调速梯
    [0.229109]空闲:使用调速器菜单
    [0.233341] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.233664] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.234439] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.235233] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 64至95:GPIO
    [0.235960] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.241532] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/GPMC_PINS_DEFAULT 的 pctldev,推迟探测
    [0.243160]无 ATAG?
    [0.243189]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.289369] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.289981] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.292862] vgaarb:已加载
    [0.293747] SCSI 子系统已初始化
    [0.294303] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c0_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.294357] OMAP-i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins_default 的 pctldev,推迟探测
    [0.294465]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.294528] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.294580] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.294588] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.294618] PTP 时钟支持已注册
    [0.295468] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.295703]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.296580]切换到时钟源 Timer1
    [0.307889] NET:注册协议系列2.
    [0.308786] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.308823] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.308852] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.308940] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.308960] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.309135] NET:注册协议系列1.
    [0.309544] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.309561] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.309568 ] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.309575] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.309605] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.310519] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
    [0.31059]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.312624] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.312714]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.312780]审核:type=2000审核(0.290:1):已初始化
    [0.320722] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.320948] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.3232322] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.323376]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.323386]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.32369] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)ⓒ2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.324385] JFS:nTxBlock = 1952、nTxLock = 15617
    [0.326491] NET:注册协议系列38.
    [0.326556]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.326686]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.326747]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.327775] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.330711]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    [0.333900] omap8250 44e09000.serial: GPIO 查找、用于启用消费类产品
    [0.333922] omap8250 44e09000.serial:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.333939] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.333950] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.333961] omap8250 44e09000.serial:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.333972] omap8250 44e09000.serial:查找 GPIO 使能失败
    [0.334500] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [0.980847]控制台[ttyS0]已启用
    [0.984895] omap8250 48022000.serial: GPIO 查找、用于启用消费类电子产品
    [0.984912] omap8250 48022000.serial:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.984928] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48022000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.984939] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48022000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.98494949] omap8250 48022000.serial:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.984960] omap8250 48022000.serial:查找 GPIO 使能失败
    [0.985381]在 MMIO 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的48022000.serial: ttyS1是8250
    [0.994768]用于启用消费类电子产品的 omap8250 481a8000.serial: GPIO 查找
    [0.994785] omap8250 481a8000.serial:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.994799] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a8000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.994810] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/serial@481a8000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.994820] omap8250 481a8000.serial:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.994831] omap8250 481a8000.serial:查找 GPIO 使能失败
    [0.995168] 481a8000.serial:在 MMIO 0x481a8000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的 ttyS4是一个8250
    [1.004520] omap8250 481aa000.serial: GPIO 查找、用于启用消费类产品
    [1.004538] omap8250 481aa000.serial:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.004552] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481aa000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.004562] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/serial@481aa000[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.004573] omap8250 481aa000.serial:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.004583] omap8250 481aa000.serial:查找 GPIO 使能失败
    [1.00495] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是8250
    [1.014799][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.031081]返修:模块已加载
    [1.039678]循环:模块已加载
    [1.043909] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [1.052145] m25p80 spi1.0:s25fl512s (65536 KB)
    [1.0572226]在 MTD 器件 spi1.0上找到7个部件分区
    [1.062738]在"spi1.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.067584] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NOR.MLO.byteswap”
    [1.074604] 0x00000002000-0x000000080000:“NOR.u-boot.img”
    [1.081322] 0x000000080000-0x0000000a0000:“NOR.FDT”
    [1.087408] 0x0000000a0000-0x0000000c0000:“NOR.1st u-boot-env”
    [1.093446] MTD:分区"NOR.1st u-boot-env"不会在擦除块边界上启动--强制只读
    [1.104213] 0x0000000c0000-0x0000000e0000:“NOR.2nd u-boot-env”
    [1.110290] MTD:分区"NOR.2nd u-boot-env"不会在擦除块上结束--强制只读
    [1.120119] 0x0000000e0000-0x000000420000:“NOR.Linux 内核”
    [1.127001] 0x000000440000-0x000004000000:“NOR.FILE-SYSTEM”
    [1.196649] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.202789] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.208587] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver TI DP83867
    [1.217018] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[16]:器件4a101000.MDIO:10、驱动程序 TI DP83867
    [1.226162] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = b0:D5:cc:C4:AD:89
    [1.234676] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.240491] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.245234] omap_hsmmc 4781000.mmc:GPIO 查找消费类 CD
    [1.245256] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.245287] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.245377] omap_hsmmc 4781000.mmc:获取 CD GPIO
    [1.250142] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:GPIO 查找消费者 WP
    [1.250155] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.250167] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.250178] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.250187] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.250199] omap_hsmmc 4781000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.277163] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.285173]轮廓:使用 ARM/armv7
    [1.289389]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [1.293722] NET:注册协议系列17.
    [1.298313] NET:注册协议系列15.
    [1.302906]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.307522] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.314263]/cpus/cpu@0:无法获取/ocp/i2c@44e0b000/TPS@2D/稳压器/稳压器@2的#voltdm-cells
    [1.32391] CPU CPU0:无法注册 CPU0时钟通知器:-22
    [1.330084] cpufreq-voltdm:cpufreq-voltdm.0的探测失败,错误-22
    [1.337444] ThumbEE CPU 扩展支持。
    [1.341761]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.349274] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.354459] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.360743] gpiochip_find_base:找到510的新基座
    [1.360923] gpiochip_add:在器件:OMAP-GPMC 上注册了 GPIO 510至511
    [1.376819] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.405137] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0版本0.11、频率为400kHz
    [1.412210] OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11、频率为100kHz
    [1.418591] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.418612] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.418650] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.418727] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:获取 CD GPIO
    [1.423374] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.423384] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.42396] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.423408] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.423417] omap_hsmmc 4781000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.423429] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.42362] vmmcsd_fixed:由 VBAT 供电
    [1.467395] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [1.476932] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [1.491152] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [1.499143] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [3.487387] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路已启动-不受支持(更新 phy.c)/半速-流控制已关闭
    [3.497698] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开
    [5.4974994] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
    [5.526850] IP-Config:完整:
    [5.530105] device=eth0、hwaddr=b0:d5:cc:c4:ad:89、ipaddr=10.11.22.22、mask=255.255.255.0、gw=255.255.255.255
    [5.540598] host=10.11.22.22、domain=、nis 域=(无)
    [5.546375] bootserver=10.11.22.33、rootserver=10.11.22.33、rootpath=
    [5.553755] ALSA 器件列表:
    [5.556849]未找到声卡。
    [6.584947] VFS:已在设备0:14上安装根(NFS 文件系统)。
    [6.591478] devtmpfs:已安装
    [6.594833]释放未使用的内核内存:264K (c088e000 - c08d0000)
    [7.413481] udevd[78]:开始版本182
    [8.005577] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [8.005608] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.005627] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [8.005639] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [8.005650] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.005662] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [8.005674] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [8.005684] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.00565] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-DETIGNES'属性
    [8.005706] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [8.005716]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:
    [8.005726] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [8.005808] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [8.168402] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [8.168432] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.168451] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
    [8.168463] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
    [8.168473] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.168486] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [8.168497] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [8.168507] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.168518] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [8.168529] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [8.168539]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
    [8.168549] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [8.168628]未使用虚拟稳压器找到47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [8.477911] OMAP_RTC 44e3e000 RTC:已运行
    [8.513798] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [8.629280] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [8.637944] LM75 1-0048:hwmon0:传感器'tmp275'
    [8.723154] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [8.851016] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [10.411569]随机:非阻塞池已初始化
    [12.489906] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [12.495538] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [12.564830] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [12.635997] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [12.636026] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [12.636036] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [12.636058] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [12.636207] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.66967] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [12.678058] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [12.684886] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [12.692205] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.697253] USB USB1:制造商:Linux 4.1.18-gbbe8cfc musb-hcd
    [12.703463] USB USB1:Serial Number:musb-hdrc.0.auto
    [12.709960]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.713788]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [12.753017] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [12.753041] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [12.753050] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [12.753069] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [12.753221] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.759111] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [12.767215] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [12.774052] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [12.781335] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.786323] USB USB2:制造商:Linux 4.1.18-gbbe8cfc musb-hcd
    [12.792549] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.1.auto
    [12.799060]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.802887]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [13.116622] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [13.256971] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8027
    [13.263711] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [13.270904] USB 1-1:Serial Number:9F0108791D63
    [13.277201]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [13.281070]集线器1-1:1.0:检测到2个端口
    [13.510144]找不到可用的 UDC
    [13.556762] USB 1-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
    [13.657042] USB 1-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=9e00
    [13.663977] USB 1-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [13.721773] smsc95xx v1.0.4
    [13.766724] USB 1-1.2:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号4
    [13.789836] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1:在 usb-musb-hdrc.0.auto-1.1、smsc95xx USB 2.0以太网、1e:4e:17:80:3D:56上注册'sc95xx'
    [13.807611] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [13.867096] USB 1-1.2:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=9e00
    [13.874030] USB 1-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [13.902046] smsc95xx v1.0.4
    [13.983880] smsc95xx 1-1.2:1.0 eth2:在 usb-musb-hdrc.0.auto-1.2、smsc95xx USB 2.0以太网、56:CD:B6:24:73:23上注册'sc95xx'
    [15.744619] NET:注册协议系列10.
    [16.038476] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [16.108426] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH2:链路未就绪