This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:PCIe 端口

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581648/tmdsevm572x-pcie-port

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

TMDSEVM572x 上的 PCIe 端口能否配置为端点?
以下 wiki 网站未介绍该功能的详细信息。
processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    是的、应该可以这样做、请参阅 AM5728 TRM 表24-678。 主序列 PCIe 控制器全局初始化(续)

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    我知道 AM5728可以配置为 EP 模式、TMDXIDK57xx 可以支持 PCIe EP 模式。
    但是、Wiki 并未介绍 TMDSEVM572X。
    因此、我想知道 TMDSEVM572X 的 PCI 端口是否可以配置为 EP 模式。
    如果 TMDSEVM572X 的 PCI 端口可配置为 EP 模式、请告诉我 DTS、驱动程序配置等的设置。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo、

    如文档所示、DRA7x/AM57x SoC 支持 EP 模式、并且在 Linux 内核中实现。  对于 AM5728 GP EVM、PCIe 端口位于 LCD 模块上、如果按照《EP 模式用户指南》中所述的 DTS 修改和 Linux 驱动程序配置进行操作、则还支持 EP 模式。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex-San:

    感谢您的宝贵意见。
    我知道 TMDSEVM572X 可以配置为 EP 模式。

    此致、

    Nomo