This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:无法通过#39;pdkProjectCreate.bat&#39创建 CCS 项目。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581796/ccs-66ak2h12-failed-to-make-ccs-project-by-pdkprojectcreate-bat

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我很难通过  'pdkProjectCreate.bat'使 C66项目成为一个项目

设置路径环境后、按  如下方式运行'pdkProjectCreate.bat'。

PDK 版本:pdk_k2hk _4_0_3

CCS 版本:7.0.0.00042

有人能告诉我解决这个问题的要点吗?

此致、

Gilbert Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    不确定原因、但 pdksetupenv.bat 文件未正确导出 SDK 的路径。 您目前拥有:
    pdk_install_path :/ti/PDK_K2~1/packages

    您应该具有完整路径、例如 C:/ti/PDK_K2~1/packages。 运行 pdksetupenv.bat 后、尝试使用软件包文件夹的完整路径手动导出 pdk_install_path:
    导出 pdk_install_path=C:/ti/PDK_K2~1/packages

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔伯特

    Processor SDK RTOS v3.2的当前版本仅通过 CCS6.1.3进行验证。 这是 Processor SDK RTOS 常见问题解答中描述的常见问题解答:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    我们强烈建议您使用建议的 CCS 版本作为建议的编译器和工具、这些编译器和工具在 pdkProjectCreate 脚本中进行编码、因此、更新到 CCS 的较新版本不会立即生效。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 CCS 6.1.3上正常工作。