This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:UPP 的模式更改是否有任何序列?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581715/tms320c6746-is-there-any-sequence-for-mode-change-of-the-upp

器件型号:TMS320C6746

你(们)好

我对 UPP 有疑问

 UPP 的模式改变序列(从发送到接收或相反)是否有?

我传输了一些数据、并 通过设置 UPCTL 寄存器将 UPP 的传输模式更改为接收模式

但它没有改变

你有什么想法吗?

杨万雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究、并跟进我的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下讨论应回答您的问题:
    e2e.ti.com/.../59819
    如果使用单个通道作为接收/发送、则需要重置模块。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您提供相关信息

    最棒的酒店
    杨万雄