This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:PRU 标识

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581262/am3358-pru-identification

器件型号:AM3358

AM335x PRU 中的代码是否可以识别运行在哪个特定 PRU (PRU0或 PRU1)中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 PRU 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    没有 PRU 硬件功能来启用此功能。  但是、有一个常用的软件技巧。

    在运行固件之前、您可以让 ARM 将"0"写入 PRU DRAM0、将"1"写入 PRU DRAM1中的同一地址。  然后、固件可以读取该地址(使用 PRU 本地数据存储器映射或常量表)以确定它是在 PRU0还是 PRU1上运行。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Melissa、

    这是一个很好的解决方法。