This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:软件矫正

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579160/am3358-software-leveling

器件型号:AM3358

参考 DDR3寄存器配置。  根据勘误表、硬件 DDR3调平不起作用。  对于定制的 AM335x 电路板、建议在多个论坛中 使用软件调配来执行 DDR3。  这是使用 Code Composer 和一个到定制板的 JTAG 接口来执行的。  但是、如果您的定制板没有 JTAG 接口、该怎么办?

TI 中国公司编写的 AM335x DDR3软件水平 MLO 计划是否是不使用 JTAG 的电路板的良好解决方案?  MLO 程序在"AM335x DDR3软件调平程序 MLO 用户指南"中进行了概述、其输出与 TI 文档"AM335x DDR PHY 寄存器配置、用于使用软件调平的 DDR3 "中描述的输出非常相似。  这两个过程都使用 AM335x_DDR_register_calc_tool.xls 和 RatioSeed_AM335x_boards.xls。

 AM335x DDR3软件调平 MLO 计划是否受支持/推荐?

谢谢、

Brian Weir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请复员方案专家发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、我没听说过"DDR 专家"、是否有希望回答这个问题?

    AM335x DDR3软件调平 MLO 计划是否受支持/推荐?

    此致、Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人们一直在旅行。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议使用中列出的记录过程:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling

    这是推荐和支持的用于 DDR3调平的软件。 这是一次性调优过程、找到最佳值后、可以在 SW 中修复这些值。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、感谢您的回答。

    您的回答并不令我感到惊讶、但对于没有 JTAG 的定制板、情况如何?

    TI 中国编写的 AM335x DDR3软件水平 MLO 计划是否是不带 JTAG 的电路板的良好解决方案?

    您是否熟悉 TI 中国编写的 MLO 计划?

    此致、
    Brian