This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:(EVMK2H) BMC 命令"STATUS"是否有任何问题?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581326/evmk2h-evmk2h-does-bmc-command-status-have-any-issue

器件型号:EVMK2H

您好!

我们最近购买了 EVMK2H。

有关该板的详细信息如下:

[00:00:43] BMC>版本
[00:00:43] 执行命令"ver"
[00:00:43]      
[00:00:43] BMC 版本   EVM Type   EVM 扩展集   EVM 子集   EVM 版本   EVM S/N       UCD 版本
[00:00:43] 1.0.2.6       0.0.1    K2KH-EVM       XTCIEVMK2X   4.0           109467        A03

$ sudo python bmc_tool.py
用户的[sudo]密码:
104_A03
78_A03_02
52_A03_03

电路板工作正常、但我们对 BMC "status"命令有疑问。

当电路板启动并运行时、在发出"status"命令后、后续的"shutdown "和"run"命令似乎出现故障。

更多详细信息:(我们采取的步骤的 BMC)

[00:00:00] BMC 初始化
[00:00:00] BMC 版本1.0.2.6    
[00:00:00] XTCIEVMK2X
[00:00:00] 4.0
[00:00:00] S/N:109467
[00:00:00] BMC Init 完成
[00:00:00] 主电源启动开始
[00:00:00] 主电源启动完成
[00:00:00] SOC 电源启动开始
[00:00:00] 正在测试时钟1的寄存器0 ... 通过。
…  大量调试信息


[00:00:02] 时钟3
[00:00:02] 通过
[00:00:02] SOC 电源启动完成
[00:00:02] SOC RST 开始
[00:00:02] 当前引导模式设置为 DSP 无引导
[00:00:02] SOC RST 完成
[00:00:02] 引导完成    

现在、我们发出"status"、然后是"shutdown"

[00:08:59] 执行命令"status"
[00:08:59] 板级     SOC 状态   DIP 软件   SOC GPIO 6和7
[00:08:59] SOC 状态     SOC 运行    0001         00

[00:09:03] BMC>关断
[00:09:03] 执行命令"关断"
[00:09:03] 完全复位开始
[00:09:03] 完全复位完成
[00:09:03] POR 开始
[00:09:03] POR 完成
[00:09:03] SOC 电源停止开始
[00:15:20] BMC>

不再出现消息。 也就是说、"PWR 停止完成"不会出现...

如果我们再次发布状态、

[00:15:22] BMC>状态
[00:15:22] 执行命令"status"
[00:15:22] 板级     SOC 状态   DIP 软件   SOC GPIO 6和7
[00:15:22] SOC 状态     SOC 运行    0001         00

之后再次发出"shutdown",然后 BMC 停止响应任何命令(只使用 BMC>提示符进行回复)

[00:15:32] BMC>关断
[00:15:32] 执行命令"关断"
[00:15:39] BMC>状态
[00:15:42] BMC>状态
BMC>

您能不能告诉您这是否符合预期?

此外、一旦发出状态命令、硬件电源按钮也不会响应。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    引导加载程序专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BMC 固件由电路板制造商提供、因此 TI e2e 论坛不支持。 BMC 固件在源代码中提供:
    www2.advantech.com/.../EVMK2HX_sd4.aspx

    有关这些命令的更多详细信息、请联系电路板制造商。

    此致、
    Rahul