This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:用于汽车仪表板中的便携式、可改装外形

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580576/tda3-using-for-portable-retrofit-able-form-factor-in-a-car-dashboard

器件型号:TDA3

您好!  

  我们正在研发一款汽车安全设备、该设备可改装为汽车/公共汽车/卡车(作为售后市场解决方案)。 例如、我们正在构建 Mobileye 6系列产品(使用其 EyeQ SoC)。

  是否可以将 TDA3x 用于此类便携式外形、该外形将由汽车点烟器灯充电器供电。 我们知道、TDA3x 面向汽车制造商、其功能比我们所期望的要多得多。

  我们希望仅使用以下 TDA3x 应用、

1)立体前置摄像头  

a)行人/车辆检测

b)到物体的距离

b)交通标志检测

c)车道偏离警告

2) 2)驾驶员监控

a)溺水、疲劳、分心驾驶

我们不打算在设计中使用雷达或传感器融合。  

TDA3x 是否非常适合此类便携式设计? 如果有任何限制或任何其他适合我们设计的 SoC、请告诉我。  

谢谢、

Santhosh M

 

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    我已将您的问题转发给客户支持主管。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TDA3x 非常适合此类应用。 我相信您会访问 TI.com 页面:

    www.ti.com/.../applications.page


    此致
    Yashwant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yashwant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yeshwant、

    请帮您解决 TDA3x 与 DM50x 的问题。 根据 DesignCore 数据表(下面给出的链接)、DM50x 还可用于我们的外形尺寸(可在汽车仪表板内部进行便携式外形改装)。

    www.d3engineering.com/.../D3Eng-DesignCore-DM50xIndus-StartKit-DataSheet.pdf

    以下哪一种 SoC (TDA3x 和 DM50x)更适合我们的外形尺寸?

    我还看到、与使用~2年的 TDA3x 相比、DM50x 是一款新的 SoC。

    谢谢、
    SAN