请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我的 PCIe 系统由1个 DSP (K2H)和1个 FPGA 组成。
DSP 使用 TI-RTOS。
我配置了 K2H RC 模式。 并使用 K2H 中的 EDMA3从 DSP 传输到 FPGA。
DMA 工作正常。 但我有一些问题。 只有2K 字节有效。
我配置了 OB 大小为1MB。 OB 区域1用于 FPGA。
当我向 FPGA 32K 字节发送数据时、仅数据传输0x000 ~ 0x800。 "赞"工作具有2K 字节的限制。
和读取操作是相同的。
我要找什么??
PLZ 让我知道如何删除限制2K 字节。
此致
谢谢