主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X
工具/软件:Linux
客户尝试测量 其 程序的 DSP 使用情况、该程序将 OpenCV 与 SDK 03.01.00.06结合使用。 它们在控制台中运行 dsptop, 在 telnet 会话中运行其程序。 如果 他们的程序使用这些函数中的一个- cvGaussian()和 cvErode ()- 它们会得到以下错误并且系统挂起:
[836.364891] OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod.2 (不可清除)
[836.373082] OMA_L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
如果 他们放置 OCL::setUseOpenCL (false);在这些调用之前、强制 OpenCV 在这些调用期间不使用 OpenCL -程序工作正常、dsptop 显示 DSP 使用情况。 是否有任何方法可以使 dsptop 与上述函数配合使用?